结果:找到"配色 布局 DFM 开发 可制造 设计分析",相关内容1000条
  • 【经验分享】做机械设计,不下车间设计的东西能用吗?
  • 本文和大家讲一讲”下车间“这件事情,看题目是不是和机械设计没有关系?你错了,下车间还只是机械设计的一个初级阶段……下车间,其实是一个机械人无法绕开的必经阶段。作为一个机械专业的学生,我们常常听到老师(他们自己可能都没有下过)和前辈们说:你一定要多去车间,没有经历过车间的锻炼,你是无法成熟与进步的。仿佛一个没有下过车间的设计工程师就像没有经过恋爱就结婚的新人一样,丝毫没有可靠的基础可言。那今天,作为一个过来人,我想谈一下,我们为什么要下车间,我们下去干什么?一、车间是什么样子在大多数人的眼里,车间就是机器轰鸣,底板和墙上到处都是油污,陈旧的设备与麻木的工人在机械的干着一成不变的加工活,唯一可以...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械 机械 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-25 16:34:00
  • 【机械设计】CNC图纸问题|公差设计不合理案例及建议
  • 在给客户生产时,我们往往会发现,设计与生产在一些细节上是有差异的,在生产过程中,受限于加工方法、机床设备精度、环境因素、人为因素等多种因素的综合影响,零件的实际尺寸和形状总是会偏离理论值,会存在一定的误差,当多个零件装配在一起形成产品时,各零件误差会产生累积,最终影响装配质量和产品性能。当工程师做设计时:1.公差设计的很严格,零件加工难度就会增大、成本变高,经济性不好;2.公差设计的很宽松,产品又无法保证质量及性能要求。因此,工程师在做产品设计时除了要设定理论尺寸,还需要设计合理的偏差允许范围来指导生产装配,零件尺寸的偏差允许范围一般称之为“公差”。我们整理了近期遇到的两个公差设计不合理的案...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械 公差 公差 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 14:30:00
  • 机械设计常用网站,一定要收藏住!
  • 1.Mechtool,https://www.mechtool.cnMechtool是因特网上在线机械设计工具的资源网站,在Mechtool,可以找到需要的机械设计数据资源和计算工具,包括常用机械产品的技术参数,技术条件,零部件外形尺寸的国家标准和行业标准数据。而且Mechtool一直在对内容进行更新和完善,并适时地更新数据。2.Traceparts,https://www.traceparts.cn/zh全球最大免费3D零件库,数以百万计的3D模型、2D图纸和CAD文件。全部免费提供!TraceParts是全球领先的工程、工业设备和机械设计CAD内容平台,共有来自130万家公司的500万注...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械 机械及其自动化 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 14:22:00
  • 机械设计三百个禁忌,全部理解后你就是高手
  • 一、提高精度的结构设计1.尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案2.避免磨损量产生误差的互相叠加3.避免加工误差与磨损量互相叠加4.导轨的驱动力作用点,应作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力矩互相平衡5.对于要求精度较高的导轨,不宜用少量滚珠支持6.要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应该取最大值7.测量用螺旋的螺母扣数不宜太少8.必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动9.避免轴承精度的不合理搭配10.避免轴承径向振摆的不合理配置11.避免紧定螺钉影响滚动导轨的精度12.当推杆与导路之间间隙太大时,宜采用正弦机构,不宜采用正切机构13.正弦机构精度比正切机构高二、考虑人机学的结...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 结构 机械 机械 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 10:35:00
  • WIFI万能红外免开发设计(已更新图纸)
  • 最新版本已更新在亚特联IOT平台上创健万能红外,5月10日到6月10日新上线有大优惠,喜欢动手的小伙伴们快下手吧。亚特联IOT平台入口在立创商城的首页最大屏上点击即可进入。图纸已更新到最新点些可直接编辑原理图PCB图图纸已更新到最新点此可直接编辑PCB参考BOM已更新
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 免 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-05-12 15:00:00
  • 网站页面&工具开发建议
  • 网站页面体验不怎么好,还显得有点凌乱,如在线计价页面(包括下单助手中的页面也是如此)。布局和配色可参考[杭州捷配信息科技有限公司]官网的PCB计价页面,这个页面可借鉴的地方在于整体简洁、清爽(色彩少,层次清晰)。配图释义的话可参考[深圳捷创电子科技有限公司]官网的PCB计价页面,这个页面配图清晰,无背景(采用无背景png格式,且尺寸适当)。以上链接是在在查找DFM工具时浏览到的,觉得蛮好的,故推荐一下。此外,另一个特别建议的,链接最好去掉下划线——主要下划线很容易干扰视野,有点喧宾夺主,这种风格主要出现在早期Web中,现在用的较少。目前链接文字一般是以色彩来区分。总之,在业务受理(订单)页面...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: DFM 发帖人:林羽人生 发帖时间:2022-01-05 15:46:00
  • 红外感应冲水
  • 感应器功耗<20ua红外既能感应又能控制芯片内部
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 功能 发帖人:交大创客 发帖时间:2021-11-17 19:59:00
  • PCB重叠元件快速分开的方法
  • 各位,中午好,好多芯片重合在一起了,每次我都是一个个拖拽,可以向AD那样选一个框,然后就自动分布在框里了,不用拖拽的方法吗?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:DefineYZZ 发帖时间:2021-06-19 16:36:00
  • 关于立创EDA布线问题
  • 使用45度/90度/自由角度时,阻碍功能正常使用,但开启圆弧时就失效了,没了阻碍功能,布线是个大问题。有没有办法解决,请赐教!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:Aladdin 发帖时间:2020-08-01 09:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: